클린 에너지

수소 자동차와 무공해 기술의 필요성 from ACT EXPO

작성자: Swagelok | Sep 26, 2023, 8:24:40 AM


배출가스 감소와 효율 개선은 자동차 제조사들에게 매우 중요한 과제로 자리 잡았으며, 올해 캘리포니아에서 개최된 차세대 청정 운송 수단(ACT: Advanced Clean Transportation) 엑스포에서는 새로운 청정 운송 수단 트렌드와 기술이 소개되었습니다.

 

충전, 주행 거리, 인프라 문제 해결

현재 전기 자동차는 청정 에너지를 사용하며, 배터리 비용이 계속해서 하락하고 있어 단거리 주행에 경제적인 대안으로 인정받고 있습니다. 그러나 장거리 이동을 위해서는 대용량 배터리가 필요하며, 긴 충전 시간, 그리고 충전소 인프라가 아직도 일부 지역에 부족하다는 등의 문제가 아직 존재합니다. 더불어 전기차 배터리 원료의 공급도 미국에서 부족한 상황이며, 이로 인해 비용이 증가하고 폐기물 처리 문제도 발생할 수 있습니다.

이러한 전기 자동차에 대체 솔루션으로 수소 연료 전지 자동차 기술은 현재 매우 주목받고 있습니다. 수소 자동차는 수소와 산소를 활용하여 전기 모터를 구동하며, 대형 애플리케이션에서 필요한 무공해, 높은 마력 및 토크를 제공하는 다양하고 실용적인 장점을 제공합니다. 청정하고 재생 가능한 에너지를 활용하는 자동차는 진정한 무공해를 실현할 수 있습니다. 수소 연료 전지 자동차는 충전 시간이 빠르며, 기존의 내연기관 자동차와 유사한 주행 거리를 제공한다는 것이 입증되었습니다.

현재 수소 연료 전지 자동차 인프라는 제한적이지만, 일부 자동차 제조사는 이를 확장하기 위해 투자하고 있습니다. Nikola Corporation은 전기 세미 트럭과 수소 연료 전지 자동차를 전문으로 제조하는 회사로, ACT 엑스포에서 주요 참가자 중 하나였으며, 미래의 수소 산업의 성장을 보고 2028년까지 미국 전역에 수소 충전소 700곳을 구축하는 약속을 하였습니다.

수소 자동차 인프라의 개선

수소 자동차의 안정적인 인프라가 구축되어야 시장과 소비자에게 인정받을 수 있습니다. 수소 저장 및 공급을 안전하고 효율적으로 관리하기 위해 차량 내부 및 충전소의 수소 저장 시스템도 개선되어야 합니다.

이러한 기술들이 청정 운송 수단 시장에서 중요한 트렌드로 떠오르고 있으며, 더 지속 가능한 미래를 위해 기여하는 역할이 큽니다. 스웨즈락은 앞으로도 가능한 무공해 및 저공해 차량 기술을 개발하는 자동차 제조사를 지원하고 지원하며, 뛰어난 제품을 제공하기 위해 노력할 것입니다.